请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB947-Q1 主题中讨论的其他器件:DS90UB948-Q1
降级:
我们可以多次重置 PDB 吗? 由于我们正在处理有关 DS90UB947和948的问题、因此您可以访问以下网站:
DS90UB948-Q1:在汽车中进行 PP 测试期间、信息娱乐系统将在屏幕上出现雪点、否则屏幕将变为黑色。
器件型号:DS90UB948-Q1 Sears:我们的设计可解决 DS90UB948和 DS90UB947的一些问题。 首先、是否有关于 DS90UB948和 DS90UB947的勘误表? 其次、在汽车中进行 PP 测试期间、信息娱乐系统将在屏幕或屏幕上出现雪点...
我们可以多次重置 PDB 吗? 如果我们能做到这一点、我们该怎么做?
另一个问题是947接收时钟信号或 DE 信号后、947何时将数据发送到948?
对于947向948发送数据是否有任何要求?
请 请帮助我们!
非常感谢!
此致
祝你好运