This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:在此配置中能否使用 TVS3300

Guru**** 2928470 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674852/tvs3300-can-i-use-the-tvs3300-in-this-configuration

器件型号:TVS3300

尊敬的先生/女士:

我们需要保护产品中的2、3或4条线路、我可以在该配置中使用 TVS3300吗?

我目前正在使用 Protek TVS 二极管(4-in1封装)_CSP0404来保护4条线路。

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KP-

    我在网上找不到任何称为 CSP0404的东西、您能将我链接到器件数据表吗? 至于配置、我不清楚具体问题、因为您好像在问 TVS3300是否可用于多通道配置、而 TVS3300是单通道器件。 但是、您所展示的4线场景有一个非常常见的注意事项、我们建议使用 TVS3300、如下所示:

    n 通过这种方式、为所有4条线路提供双向保护。 这有帮助吗? 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    阿尔茨