This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 脉冲检测电路

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674203/pulse-detection-circuit

主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G14

在我的其中一个应用中,我正在寻求将25Hz 30%占空比3.3V 信号转换为逻辑高电平(或低电平),生成此脉冲的引脚为高电平,并在某种情况下生成脉冲。

我无法找到任何特定的 IC /逻辑来执行相同的操作。

为了更精确地使用生成 该脉冲的 Toshiba 磁传感器 IC TCS40DLR、我将保持 Vout 引脚上拉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek、

    我对你的问题有点困惑。 您是否希望获取该3.3V 脉冲并将其向上或向下转换? 或者、您是否想知道我们是否有与 TCS40DLR 相似的器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我正在使用 TCS40DLR 部件  、 目前无法更改此部件。 我想获取该 IC 的 Vout 生成的3.3V 脉冲、并通过某些接口电路将其转换为低信号。  

    该电路可描述如下:

    Vcc 的电压为3.3V,Vout 引脚通过10k 电阻上拉,Vout 也 按照数据表中的建议通过0.47uF 电容去耦。 该 IC 在感应磁场时生成3.3V 脉冲(25Hz 至90Hz)。 我想将从脉冲生成的输出简化为逻辑零(当不感应时、由于上拉、它已经提供了一个逻辑高电平)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek、

    要获取3.3V 的脉冲并将其转换为逻辑低电平、我建议使用逆变器。 由于您有一个较大的 RC 组件、因此信号必须通过、因此我将使用此器件 SN74AUP1G14。 它具有施密特触发输入、可帮助处理慢速边沿、还可在3.3V 电压下运行。谢谢。