This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1550:接地方法讨论

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671176/thvd1550-grounding-method-discussion

器件型号:THVD1550

大家好、我对 RS-485的正确接地方式感到困惑:

如果我们对电缆使用屏蔽、并且两个节点之间有 GPD、我应该如何连接接地?

(含 GNDA 的 A 座、含 GNDB 的 B 座)

1.将屏蔽层连接到建筑物的 GNDA 和 B 建筑物的 GNDB。

2.将屏蔽层连接到 GNDA 或 GNDB、另一侧保持断开。

3.既不连接 GNDA 也不连接 GNDB,只需将其保持打开。

请告诉我您的建议。 感谢你的帮助。

我还想知道在使用隔离式或非隔离式458时、这是否会有所不同。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    感谢您的联系。 简而言之、电缆护罩通常通过高阻抗并行 RC 网络连接到两侧的保护接地(PE)、以将保护接地(PE)与信号 GNDA/GNDB 耦合

    您可以查看以下 E2E 帖子以获取更多见解:

    https://e2e.ti.com/support/applications/ti_designs/f/1009/t/635981?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=shield%20ground%20rs485

    请告诉我、如果这对您有所帮助、请毫不犹豫地询问您是否需要进一步的帮助。

    此致

    Dierk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dierk、
    如果 RS485电缆从一座建筑物连接到另一座建筑物、两座建筑物的 PE 可能具有不同的电势并导致接地电流。 该电流可能会对 RS485信号造成干扰。 您是否认为让其中一个屏蔽端打开会更好?
    谢谢
    Randy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    这是一个非常好的问题。 请允许我与我团队的专家讨论此问题、我明天将在 EOB 之前再次与您联系。 感谢您的耐心等待  

    此致  

    Dierk  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy。

    如果您的应用不需要两侧的 GND 屏蔽连接、则可以保持连接单端。

    如果您计划在两侧使用屏蔽连接、THVD1550可处理从-7V 到12V 的共模转换。只要您的电势差在该范围内、就不应面临任何问题。 请记住、如另一个威胁所示、使用电阻器来限制电流。

    我希望这能帮助你、如果你需要其他东西、请告诉我。

    此致  

    Dierk  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    仍然被一件事混淆:在哪些情况下、电缆屏蔽应连接到两端的接地端? 有什么好处吗?
    或者、对于位于2栋建筑物内的设备之间的通信、单端接地是必须的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy、

    我正在跳转这个线程来代替 Dierk。 查看下图9、了解一些接地注意事项

    图9. 具有不同的接地方式及其缺点。 由于接地回路电流较高、通常不建议在两端接地。 可以通过电阻器在两侧接地、但系统更容易受到噪声的影响。 图10. 以下是 单端接地的一种好方法、还使用信号隔离器来帮助缓解不同接地电位的问题。

    这些数据来自 TI 的 RS-485设计指南、其中包含如何对收发器接地的部分。 去看看吧!

    如果您有任何疑问、请告诉我 Randy!

    卢卡斯