This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:内部 DP HPD 电路

Guru**** 2932820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674813/sn75dp130-internal-dp-hpd-circuit

器件型号:SN75DP130

您好、先生、

我是否可以从您那里了解到、如果 IC 不能通电且关闭、则应使用 HPD_SRC 隔离 HPD_SNK、对吗?

在英特尔设计指南中、它要求 MOSFET 隔离以避免 DP 连接器路径上的反向驱动器电流。

在使用转接驱动器拓扑时、我们是否仍需要它?

谢谢你。

此致、

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据以下数据表、当 Vcc 为0V 时、DP130在 HPD_SNK 上的泄漏电流为40uA。

    由于泄漏电流非常小、因此无需使用 MOSFET 来防止反向驱动。