This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HG:如何通过器件 TCAN1042HG 获得 TCAN FD 功能?

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675059/tcan1042hg-how-to-get-the-tcan-fd-function-with-the-device-tcan1042hg

器件型号:TCAN1042HG

大家好、

我想检查如何使用器件 TCAN1042HG 获得 TCAN FD 功能? 对于软件、MCU 端的正常功能和 FD 模式有何区别? 谢谢。

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    对于该收发器器件、FD 支持仅意味着正常工作模式能够支持更高的数据速率、并且时序规格符合 ISO 11898-2标准对2Mbps 和5Mbps 位时序的要求。 不过、在 MCU 侧、所用的 CAN 控制器需要支持 CAN FD、这意味着它可以承受 FD 帧(具有更长的数据有效载荷等)、并且能够进行比特率切换 (在仲裁阶段以传统 CAN 速率运行、然后在数据阶段以更快的数据速率运行)。

    我希望这能清除问题-如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    最大