请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8041A 您好!
我对使用 EEPROM 配置 TUSB8041A 有一些疑问:
- 是否建议将任何特定的 EEPROM 与 TUSB8041A 配合使用?
如果没有具体建议、24AA02是否是兼容的 EEPROM? 这是一个具有(7位) I2C 地址0x50的8kbit EEPROM、
然而、它具有一个特性、在这个特性中、地址的3 lsb 可被改变以表示一个"块选择"(尽管事实上"器件被组织为一个256 x 8位内存块")。 - 在某处、我读出 TUSB8041A 具有 USB 供应商命令、导致 TUSB8041A 写入 EEPROM、但我现在无法在数据表中找到这一点。
这是一个真正的存储器、还是我将它与其他东西混合了起来?
是否有可访问这些命令的软件工具?
- EEPROM 电路内编程的最佳方法是什么?
TUSB8041A 数据表第8.4.1节指出、TUSB8041A 仅支持 I2C 总线上的单主器件操作。
但是、如果我等到 TUSB8041A 检查 EEPROM 后、它是否会干扰另一个主器件对 EEPROM 的写入?
或者、我应该在从另一个主器件写入 EEPROM 时保持 TUSB8041A 处于复位状态吗?
还是在写入 EEPROM 时需要断开 TUSB8041A 与 I2C 总线的连接(例如、使用总线开关)?
谢谢、
Matt