This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/DS90UB964-Q1:FPDLink 热插拔问题

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675019/rtos-ds90ub964-q1-fpdlink-hotplug-question

器件型号:DS90UB964-Q1

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的专家:

FPDLink 是否支持摄像头热插拔、然后再重新插电? 我们是否可以通过寄存器获取离线事件?  

我正在研发汽车产品。

此致!

钟明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    解串器本身不会初始化成像器、但 ISP 或 SoC 通过解串器进行初始化。
    是的、如果将摄像头插入解串器、则会锁定高电平、ISP 或 SoC 可以对其进行监控、并将其用作热插拔以初始化成像仪。