This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5320:是 VEE2和 GND2之间所需的电容器

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674947/ucc5320-is-capacitor-needed-between-vee2-and-gnd2

器件型号:UCC5320

大家好、我的客户使用 UCC5320E 来驱动 IGBT。

在数据表中、VE2和 GND2之间没有电容、他想知道是否需要电容。 如果需要、建议的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、该器件是否具有 Q100版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、
    对于双极操作、应选择220nF 至10uF 的电容器以进行器件偏置。
    建议并联一个50V、10uF MLCC 和一个0.22uF MLCC 电容器。

    目前、发展蓝图上没有针对此器件的 Q100版本。

    此致、
    Mateo