This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610EVM:VOD 标准化:驱动器 VOD 设置与计算得出的 VOD。 谁是对的?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674292/ds125df1610evm-vod-normalization-driver-vod-setting-vs-calculated-vod-who-is-right

器件型号:DS125DF1610EVM
主题中讨论的其他器件:DS125DF1610

您好!

我正在探索 DS125DF1610的 FIR 和 VOD 设置、并在标准化步骤中停止一个位。

在 SigCon Architect 中、当我选择"Driver VOD setting"(高级页面、"Tx FI/VOD 部分)时、我可以看到针对 PRE/Main/Post Cursor TAPs、DEM 和 DRV_SEL_VOD 以及"Calculated VOD"更新了预设值。 但是、"驱动器 VOD 设置"和"计算 VOD"的值有时会有很大不同:差异范围从350mVpp (计算 VOD = 350.312mVpp)的0.09%到650mVpp (计算 VOD = 527.67mVpp)的19%! 我在 DS125DF1610的输出端测量了所有可能设置的 VOD、测量结果遵循"驱动器 VOD 设置"、非常接近:除一个设置外、所有设置的差异都低于5%。

如果设置正确、计算出的 VOD 如何关闭? 如果计算关闭、这是否意味着标准化过程(当我单击"normalize Taps"时)也可能关闭?

假设我要设置不在提供的列表中的 VOD、如625mVpp。 如何使 TAP 标准化? 是否有一个链接前置/主要/后置光标抽头、DEM 和 DRV_SEL_VOD 的公式、以便在我需要使用前置抽头=-7和后置抽头=-7的625mVpp 时、我可以从其中提取主抽头值?

谢谢、

--

Rd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表表中不同行产生的 VOD 值通过实验室工作台测量进行了验证。 因此、它们是最精确的。

    GUI 使用的 VOD 计算是近似值。 它之所以可能从数据表 VOD 表中关闭、是因为影响 VOD 的多个参数。 请参阅以下说明、了解如何计算 DEM、DRV_SEL_VOD 和 FIR 抽头设置产生的 VOD。

    对于简单的 VOD 控制、每个抽头的绝对值应等于63

    |Pre|+|Main|+|Post|= 63

    VOD = drv_SEL_VOD 值- DEM

    如果在使用高级 VOD 控制时需要发送均衡、则每个抽头的绝对值应与该特定 VOD 的默认总和相加。

    |Pre|+|Main|+|Post|=n (默认总和)

    VOD =(drv_SEL_VOD–DEM) x (n/63)

    根据输入参数、根据数据表计算 VOD = 1000mV 设置示例

    • VOD = 1000mVpp ->|||||||=58
      • DRV_SEL_VOD = 31 (1400mVpp)
      • DEM = 2dB ->这意味着 VOD 设置将进一步降低2dB。 在线性标度中、您可以将 VOD 乘以0.794
      • VOD =(drv_SEL_VOD–DEM) x (n/63)=(0.794*1400)*(58/63)= 1023.38mV
    希望这对您有所帮助。
    因此、
    Rodrigo Natal
    HSSC 应用工程师

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗德里戈、您好!

    感谢您提供的信息、这确实很有帮助。

    此致、
    --
    Rd