This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042G-Q1:差分输出信号上升时间最大值

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674739/tcan1042g-q1-differential-output-signal-rise-time-maximum-value

器件型号:TCAN1042G-Q1

您好!

您能否告诉我 TCAN1042的最大差分输出信号上升时间? 数据表中仅提供典型时间45ns。  

谢谢。

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    东宝

    最小值为28.56ns、最大值为50.10ns。 此数据取自涵盖40个单元的特性描述报告。

    您能否分享有关该应用的更多信息?

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    此设计的目标应用是汽车 RMU (远程监控单元)、谢谢。

    东宝