This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:DSI 控制器未从 Sn65DSI84接收 VSYNC

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674457/sn65dsi84-dsi-controller-not-receiving-vsync-from-sn65dsi84

器件型号:SN65DSI84

你(们)好。

我们在设计中使用了 SN65DSI84。 在第一个版本中、我们没有交换通道 A 和通道、也没有交换任何通道上的订单。 在这种配置下、我们的设计工作正常。

在设计的下一个修订版中、我们进行了奇像素和偶像素的通道交换。 并且在 通道 A 上执行了顺序反转。 我们将寄存器0x0A 设置为0x63。  我们已将0x28处的寄存器值设置为0x31。 在这些配置下、我们会看到显示屏的帧速率出现很大的滞后。 帧速率降至非常低的值。 我们在处理器侧获得错误日志、表示在 DSI 控制器中未接收到 VSYNC。  

我们已将两个 sn65sdi84器件连接到处理器的两个 DSI 端口。 每个 DSI 端口将1920x1080p 数据馈送到每个 sn65dsi 器件。

您能不能建议我们执行以下步骤来确定 DSI 端口未收到 Vsync 的原因、以及如何调整 sn65dsi84的延迟时序参数

谢谢、

Nimesh Kotak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nimesh、

    您是否遵循数据表"建议的初始化序列"中的加电序列并满足线路时间要求?

    此致、
    I.K.