This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:DS90UB925-Q1使用问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674554/ds90ub925q-q1-ds90ub925-q1-use-question

器件型号:DS90UB925Q-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB940-Q1

我使用 DS90UB925-Q1和 DS90UB940-Q1做汽车数据记录器、但遇到了一些问题、需要帮助。

1、DS90UB925为720p、DS90UB940为1080p、因此如何设置 DS90UB720至寄存器或需要注意设置 DS90UB7F 寄存器。

2、DS90UB940数据表中 IFMT/OFMT 的含义是什么。

DS90UB925数据表中的3 μ A、模式寄存 器仅为两个(0X64,0X65)、是否有任何其他寄存器可以设置测试模式。

4 μ A、DS90UB925输入是 YUV422I 或 YC16、如何 执行输入线路的其余部分? 在空中? 还是上拉? YUV422I 只有8条线路、YC16有16条线路、输入中的925条线路为24条线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    IFMT 和 OFMT 用于对输入和输出 CSI 数据格式- RGBxxx、YUVxxx、RAWxx 进行编程。

    DS90UB925中的0x64和0x65是可用于测试系统的图形发生器寄存器。 有关模式生成的更多信息、请参阅应用手册 AN-2198 (www.ti.com/.../snla132c.pdf)。 您还可以使用 BIST 模式测试链路、但这在向后兼容模式下不可用。