This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25740B:使用 USB 作为电源

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25740B, TPS65982, TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674626/tps25740b-using-usb-as-the-power-sourcec

器件型号:TPS25740B
主题中讨论的其他器件: TPS65982TPS65981

您好!   

我正在为客户设计充电站。 我的客户希望使用现成的 USB Type C 壁式充电器作为电源。 灌电流将是充电触点。  

我认为 TPS25740B 适合此设计、但所有参考设计都将 USB Type C 连接为灌电流、而电源是交流/直流或 无说明的电源。 您是否有任何将 USB 作为源的参考设计?  

谢谢

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、John、

    感谢您在 E2E 上发布问题。 TPS25740B 只能用于作为拉电流器件的应用、而不能用作灌电流器件。

    但是、TPS65981、TPS65982和 TPS65986都是 DRP、因此它们能够用作拉电流或灌电流。 其中每一个都有自己的参考设计、可满足您的需求。 我们目前没有任何仅用作接收设备的部件。 到 Q4末尾、我们可能会发布一个仅灌电流器件、但我不会为此而保持不动、并使用上面列出的三个器件之一。

    如果您的问题得到了解答、请单击此选项解决了我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    感谢你的答复。 很清楚、我将使用 TPS25740B 作为源。 在我的应用中、源(标称为交流/直流)将是我的 USB 端口。 但我只会使用电源。 我不会将 CC 引脚连接到 TPS25740B 上的相应 CC 引脚。 我必须将 CC 引脚连接到虚假的灌电流。 同样、灌电流(标称为 USB 端口)将是一个包含电源和接地的哑2端口连接。 我还必须在 TPS25740B 上进行 CC 引脚连接、以模拟接收器。 但我开始想、在这种配置中、我将 TPS25740B 用作一个荣耀的限流器。 我认为我真正需要做的是弄清楚 CC 协议是如何工作来协商功率级别的。

    我简单看了一下 TPS6598x 系列、但由于我不使用数据、我认为它对我的应用来说会是过度使用。 但是、似乎我需要 DRP、因此我将具有另一个外观。  

    感谢您让我了解将用作接收器的未来器件。 您说得对、我不能等待该器件、但很高兴知道该应用的解决方案正在运行中。  

    John