This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS32EL0124:与平衡150 Ω 差分电缆配合使用

Guru**** 2894940 points

Other Parts Discussed in Thread: DS32EL0421, DS32EL0124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671885/ds32el0124-use-with-balanced-150-ohm-differential-cable

器件型号:DS32EL0124
主题中讨论的其他器件:DS32EL0421

我想在平衡的150 Ω 差分电缆上使用 DS32EL0421/DS32EL0124组合。 DS32EL0421具有一个寄存器设置、可将 CML 输出终端设置为75欧姆。 DS32EL0124 对 CML 输入阻抗没有此类控制、并且固定为100欧姆。 我可以使用具有150欧姆 差分阻抗的平衡电缆的此芯片组吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉耽误您的回答。 我正在研究它、很快就会回来。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您以多大的比特率运行链路?

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    75欧姆模式实际上用于75欧姆介质的单端操作。 对于差分操作、应使用100欧姆介质。

    此致、
    相位