This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:产品推荐

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610, DS100MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674157/ds125df1610-product-recommendation

器件型号:DS125DF1610
主题中讨论的其他器件: DS100MB203

早上好
我的客户正在寻找可与以下规格配合使用的重定时器。
我可以将其作为 DS125DF1610推荐吗? 或者、检查是否有更好的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    由于客户使用10G-KR、因此可能需要支持链路训练、我们的数据中心重定时器不支持这一点。 如果需要简单的多路复用器/多路信号分离器解决方案、我建议使用 DS100MB203。

    谢谢、

    Michael