This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCIe 转接驱动器:适用于 PCIe Gen 4的转接驱动器?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674571/pcie-re-driver-re-driver-for-pcie-gen-4

团队、

我们是否有适合 PCIe Gen 4的任何转接驱动器?
除了转接驱动器之外,我们还在 PCIe Gen4的 PCIe 端口中有什么东西?

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我们绝对计划使用 PCIe Gen4。  对于第4代、该规范主要围绕协议感知重定时器函数编写。  有关 PCIe 产品路线图的具体信息、最好直接通过电子邮件与我联系。

    谢谢、此致、

    Lee