This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:终身还是下一代器件?

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674604/tusb7340-lifetime-or-next-gen-device

器件型号:TUSB7340

您好!

我的客户在过去的产品中一直使用 TUSB7340、希望知道该器件的5年使用寿命。

到目前为止、TI.com 表示不推荐用于新设计、也没有新的器件建议。

 

您能否告知我应该如何告知客户此器件的5年以上使用寿命?

TI 是否有此器件的发展蓝图?

谢谢、

Loie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Louie、

    我们将继续提供该器件5年、以满足客户需求、但该器件不会为新设计提供技术支持。
    我们目前没有任何此器件的发展蓝图后续产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Louie:

    目前我们还没有 USB 主机控制器的发展蓝图。 一般而言、我们不会与活跃客户一起停产器件。 如果我们无法再生产此器件、我们将通知任何客户并提供终身购买选项。

    此致、
    JMMN