This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:我想问有关 UCC21520#39的问题6pin (DT)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673246/ucc21520-i-want-to-ask-questions-about-ucc21520-s-6pin-dt

器件型号:UCC21520

您好!

我想问有关 UCC21520的6引脚(DT)的问题。

Ucc21520和 SI8235是 P2P 方案。 SI8235 6引脚是 NC、但 UCC21520 6引脚(DT)、我想知道 UCC21520 6引脚、无法连接或挂起?

此致

Leon

文晔集团 μ A

广东省深圳市南山区科技园科发路3号 μ A

长城计算机大厦1 2楼B段东

手机:(86) 159 8985 2994

电话:(86) 755-26743880 分机:6643

传真:(86) 755-26743990

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示"DT open 将死区时间设置为<15
    Ns" 因此、您可以根据数据表进行选择。 这显示在工作表的第5部分中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Robert、您答对了。