This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO5451-Q1:关于 ISO5451-Q1硬件设计问题请参阅

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO5451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674107/iso5451-q1-about-iso5451-q1-hw-design-issue-consult

器件型号:ISO5451-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO5451

大家好,  

我在 HEV 电机驱动器项目中使用了 ISO5451、但 我对该芯片的使用有一些疑问、 对于 IN-、IN+引脚、这两个引脚都有内部上拉电阻器。 无论它与 光耦合器不同、如何设计 以完成 外部硬件互锁功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    内部上拉和下拉电阻值在40k-100k 范围内。 输入 RC 滤波器的 R 和内部下拉电阻构成分压器。 R 需要足够小、以使分压器分压比尽可能接近1。 在您的电路中、您使用了100欧姆。 互锁电路应该有效。   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    熊您好、

    我想知道 U1 IN-(内部上拉电阻器)何时连接到 U5 IN+(内部下拉电阻器),U1 IN+何时连接到 U5 IN-,如何确定状态。 因为现在存在输入上拉和下拉电阻。 我需要进行外部设计来实现此功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    通常情况下、您会将 IN+和 IN-驱动为 H 或 L。在这种情况下、您无需执行任何特殊操作。 否则、您可以在 IN-引脚上添加上拉电阻器、在 IN+引脚上添加下拉电阻器。 这样、引脚上的电压将取决于外部上拉/下拉电阻器和内部上拉/下拉电阻器的分压比。 由于上拉/下拉电阻器的值相当小(例如10k)、IN+引脚上的电压可以是 IN-引脚上的 L 和 H。 因此、当输入处于 HiZ 时、驱动器输出将处于关闭状态。

    此致、