This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2553D:过流期间故障信号未激活

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2553, LM5005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673885/tps2553d-fault-signal-not-active-during-overcurrent

器件型号:TPS2553D
主题中讨论的其他器件:TPS2553LM5005

大家好、团队成员

我的客户使用 TPS2553作为以下电路中的负载开关、过流设置为额定266mA。 它们正在测试其电路板并在某些电路板上发现故障标志处于未激活状态、即使该器件处于电流限制状态、输出电压会随着 内部 FET 处于线性区域而崩溃。 它们使用电阻负载并逐渐降低电阻、同时监控输出电压和故障标志。 仅当输出崩溃<1V 时、故障标志才会变为有效状态。

VIN = 5V

负载            输出电压             故障

15欧姆         3.7V               高

13.5欧姆      3.55               高

10欧         姆3                     高

8.2欧姆        2.8                 高

6.8 Ω         2.55               高

5.1欧姆         2.4                  高

3欧姆           0.8                  低

0欧姆           0.6                  低

您是否对这种情况的发生有任何建议? 顺便说一下、一旦故障标志激活、并且如果它们缓慢增大阻抗、则故障标志一直处于激活状态、直到它脱离过流限制。

谢谢、

Faizul Bacchus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Faizul、

    当电流受到限制时、TPS2553故障将激活。 我认为设置可能有一些问题。 您能否帮助确认:
    1.客户使用哪种电阻器负载、他们如何测量 VOUT 和电阻器。 数据很奇怪、输出电压/负载电流不是266mA。
    2. Vin 的电源是什么? 直流/直流或直流电源?
    3、他们为什么要添加 R192、只是很好奇。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    我同意您的说法、即当电流受限时故障将激活。 这是预期的操作、但在这种情况下、它似乎没有这样做。 回答您的问题...

    1、266mA 是根据第14页的公式计算出的额定 IO 电流限值。 100k Rilim 电阻器的整个范围可以是234mA 至303mA。 我要说、器件处于电流限制状态、因为输出电压正在下降、这表示内部 FET 处于线性区域、这是在电流限制时发生的

    2.5V 电源来自 LM5005降压转换器

    3. R192与一个 I/O 引脚串联、与用于测量故障引脚的微控制器串联。

    我要求客户提供一些 VIN、VOUT 和 FAULT 信号的波形。 它们提供了两种情况、一种是 6.8 Ω 负载(第一幅图) 、另一种是0 Ω。 在图中、CH1 (黄色)是 VIN、CH2 (蓝色)是 VOUT、而 CH3 (紫色)是 FAULT。 您可以清楚地看到、虽然第一幅图片中的 VIN 到 VOUT 大幅下降、但 FAULT 信号保持高电平并且未处于活动状态。 只有当输出完全崩溃时、故障才会激活(第二幅图片)

    谢谢

    Faizul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Faizul、

    我知道、当电流限制设置为266mA 时、电流限制范围为234mA 至303mA。 但是、如果您的测试条件(温度、Vin...) 不会改变、电流限制的变化将非常小。 它应该接近266mA、在我的测试中、在0欧姆负载、4.7欧姆负载和10欧姆负载时大约为260mA。 故障在这三个条件下有效。 波形如下所示。

      但在您的测试条件下、输出电压/负载范围为246mA (15 Ω 负载)至470mA (5.1 Ω 负载)。 因此、我认为该器件未处于电流限制模式。 验证的最佳方法是监控电流、由于 VOUT 下降、您无法判断器件是否处于电流限制模式。 顺便说一下、当 FET 处于电流限制时、它处于饱和区。

      因此、我认为您的测试设置可能存在一些问题、但我无法得出问题所在的结论。 您可以尝试使用我们的 EVM 进行验证。 如果您没有 EVM、则可以尝试绕过其他电路、只需留下2553D 即可验证问题(使用直流电源而不是直流/直流电源、只需将 Vout 连接到负载、而不是连接到其他电路)。 此外、尝试监控输出电流、以查看它是否处于电流限制模式。 或者、您可以告诉我您的设置或发送测试设置图片、我将尝试为您提供帮助。

      以下是基于 TPS2553DEVM 的测试结果、Rlimit=100k Ω、Vin=5V、EN 和 Fault 由100k 电阻上拉至 Vin、Cin=1uf、Cout=2.2uf、Load=00hm、4.7ohm、10 Ω。

    负载= 0 Ω:

    负载= 4.7 Ω

    负载= 10 Ω:

    此致、

    Bob