This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DS90UB960-Q1:v4l2介质 i2c 驱动程序可用性

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674182/linux-ds90ub960-q1-availability-of-v4l2-media-i2c-driver

器件型号:DS90UB960-Q1

工具/软件:Linux

您好!

我们正在使用 DS90UB960-Q1芯片作为我们专为运行 Linux 的汽车信息娱乐平台而设计的定制电路板。 我们将为 ADAS 解决方案连接多个摄像头。 我们想知道 Linux 媒体 I2C 驱动程序是否可用于此芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UB964Hi Hari、

    现在、我们没有适用于 FPD-Link 器件的驱动程序、包括 UB960。 在 Jacinto 平台中、它还使用 Linus 固件、我们的处理器团队可以将 UB960的寄存器设置整合到 驱动层中。 还可以根据不同的系统应用请求灵活地对寄存器进行编程。

    如您所知、UB960具有许多可通过寄存器配置的功能。 因此、处理器工程师应 根据系统设计请求、通过 处理器驱动程序层中的 I2C I/f 来初始化 UB960的寄存器。 谢谢。

    对于实际情况中的详细寄存器设置、我们有一个参考 脚本中找到该脚本。

    此致、

    Steven