This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:使用 STP 电缆的 UB953/954。

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674294/ds90ub953-q1-ub953-954-using-stp-cable

器件型号:DS90UB953-Q1

尊敬的先生:

客户希望使用 STP 电缆测试 UB953/954 EVM。

请建议修改 EVM 以供 STP 电缆使用、谢谢。

我们知道同轴电缆是单端的、STP 是差分的。

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    953和954 EVM 旨在与同轴电缆而非 STP 配合使用。 对于 STP、您需要使用电路板上的另一个连接器+ P 和 N 端子的差分路由。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hamzeh、
    在 EVM 上、我们只修改为差分路由即可实现所有功能? 我的意思是我们是否需要其他补偿电路来增加原因 STP 性能比同轴电缆值。
    谢谢、Ian。