This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:HDMI 布线长度问题

Guru**** 2542400 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673748/sn65dp159-hdmi-trace-length-question

器件型号:SN65DP159

您好、先生、

客户想要了解从 CPU  到 SN65DP159和 SN65DP159到 HDMI 2.0连接器的长度限制。

竞争对手 Pericom 提供了以下信息、但 我们在 TI 网站上找不到 SN65DP159信息。 您能帮助提供如 Pericom 这样的 SN65DP159信息吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、

    支持的最大布线长度将受到布线阻抗、长度匹配、过孔数量等的影响、因此很难根据最佳实验室测试来保证特定的实际布线长度。 由于 DP159使用自适应均衡、因此不需要针对不同的布线长度对器件进行不同的配置。

    此致、
    JMMN