请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB4020BI-Q1 客户在我们的器件 TUSB4020上针对 ESD 保护器后的 D+和 D-引脚进行系统级 ESD 测试。 使用6kV ESD 时、它仍然会损坏 D+和 D-引脚。
所以他们想要检查 D+和 D-引脚 ESD 二极管参数、例如该二极管的压降电压和最大电流、最大容差功率?
客户想知道 ESD 保护器压降电压是否高于 ESD 二极管。 请在本例中提供帮助。