This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI-Q1:ESD 参数

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673077/tusb4020bi-q1-esd-parameter

器件型号:TUSB4020BI-Q1

客户在我们的器件 TUSB4020上针对 ESD 保护器后的 D+和 D-引脚进行系统级 ESD 测试。 使用6kV ESD 时、它仍然会损坏 D+和 D-引脚。

所以他们想要检查 D+和 D-引脚 ESD 二极管参数、例如该二极管的压降电压和最大电流、最大容差功率?

客户想知道 ESD 保护器压降电压是否高于 ESD 二极管。  请在本例中提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭、因为此问题已通过内部电子邮件解决。