This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS4:SN65LVDS4 - LVDS 终端

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673900/sn65lvds4-sn65lvds4---lvds-termination

器件型号:SN65LVDS4

大家好、团队、

如果 FPGA 和 SN65LVDS4之间仅使用一个100欧姆电阻器、您是否发现任何问题?

具体而言、100欧姆电阻更靠近 SN65LVDS4、而不是 FPGA。

我会说、折衷可能与布线长度有关、如果 SN65LVDS4 确实靠近 FPGA、可能会更好。

或者、我错了、一个电阻器不能运行吗?

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日落时分、您好!

    我对您的问题有点困惑... 我假设 FPGA 输出是 LVDS、并且连接到 SN65LVDS4 (这是一个 LVDS 接收器)... 如果是这种情况、那么您只需要使用一个100欧姆端接电阻器、并且必须将该电阻器放置在尽可能靠近 SN65LVDS4的位置。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Yaser、

    是的、FPGA 具有 LVDS 输出。 我认为需要两个终止。

    但有一个很好...这是电路板上唯一的一个。

    谢谢、

    日落