尊敬的 E2E 会员:
我正在进行测试、以使用954内部测试模式注入英特尔 SOC、对954寄存器进行编程:
0x20 0xf0
0x1f 0x02
0x32 0x01
0x33 0x01
0xB0 0x00
0xB1 0x01
0xB2 0x01
0xB1 0x02
0xB2 0x33
0xB1 0x03
0xB2 0x1E
0xB1 0x04
0xB2 0x0A
0xB1 0x05
0xB2 0x00
0xB1 0x06
0xB2 0x01
0xB1 0x07
0xB2 0xE0
0xB1 0x08
0xB2 0x02
0xB1 0x09
0xB2 0xD0
0xB1 0x0A
0xB2 0x04
0xB1 0x0B
0xB2 0x1A
0xB1 0x0C
0xB2 0x0C
0xB1 0x0D
0xB2 0x67
0xB1 0x0E
0xB2 0x21
0xB1 0x0F
0xB2 0x0A
在 SoC 侧、我使用4个速率为800Mbps 的数据通道。 目前、我可以在 SoC 上获得 CSI2帧起始(SOF)、但存在如下所示的大量不同错误、从而导致 SoC 丢弃帧。
已更正单个数据包标头错误
检测到多个数据包标头错误
有效载荷校验和(CRC)错误
检测到不完整的长数据包
帧同步错误
DPHY 可恢复的同步错误
DPHY 不可恢复的同步错误
丢弃帧间短数据包
您知道什么调试方法、我们可以使用这些方法来确定问题吗?
谢谢!
Dennis