This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:输入:5V 至9V;输出:隔离式+15V/0.5A 和-15V/0.5A

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505A, SN6505AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672149/sn6505a-input-5v-to-9v-output-isolated-15v-0-5a-and--15v-0-5a

器件型号:SN6505A

客户希望将 SN6505A 用于

输入:5V 至9V;输出:隔离式+15V/0.5A 和-15V/0.5A

SN6505A 是否可以在此处使用? 此外、您能否帮助建议变压器 P/N 以及 SN6505AEVM 中输出所需的更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prahlad、

    感谢您使用 ISO E2E 论坛。

    遗憾的是、这些规格超出了6505的工作参数。
    输入电压:6505最高可处理5.5V 电压(工作)和6V 电压(最大绝对值)。

    对于5V 至15V 隔离输出的最低情况输入、我们将看到变压器匝数比略大于3 (以考虑二极管压降等)、因此这意味着负载电流将在初级侧被放大相同的量(>3倍)。 例如、每个输出都采用初级侧0.5A * 3 = 1.5A (总共3A)的电流、这也超过了6505可提供的最大运行负载电流(1A)。


    客户是否在这方面有灵活性-负载电流/电压是否可以降低? 是否可以在输入端使用预稳压器?

    此致、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prahlad、

    将上述帖子标记为我们讨论过的已解决帖子。

    谢谢、此致、
    Abhi