This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3031:有关 MHL 端口的问题(想要使用 USB2.0高速端口)

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672362/ts3usb3031-question-about-mhl-port-want-to-use-usb2-0-high-speed-port

器件型号:TS3USB3031

您好!

我发现 TI 中有 TS3USB3031。
我尝试将 MHL 端口用作 USB2.0高速端口、
请检查是否没有问题。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI:
    请确认我们是否可以将 MHL 端口用作 USB 高速通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    此器件上的 MHL 端口似乎可以支持 USB 2.0流量。