This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981短路保护

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65981, LM25066, TPS2480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673783/tps65981-short-circuit-protect

主题中讨论的其他器件:TPS65981LM25066TPS2480

您好、TI 专家、

我是否可以问 、当输出侧发生短路时、TPS65981是否可以保护 MOSFET?

谢谢,

多拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dora、

    是的、TPS65981在所有电源路径上都具有过流保护和短路保护。 过流保护可通过 TPS6598x 应用自定义工具进行配置。

    如果这回答了您的问题、请选择  "这已解决我的问题"  

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    您是否有一些测试波形来显示短路测试期间控制器 TPS65981的响应时间? 由于 MOSFET 是背靠背的、并且可能会灌入电流或拉电流、因此控制器能否在短接不同的点时保护这两个 MOSFET?

    谢谢、
    多拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dora、

    TPS65981仅在用作拉电流时提供短路和电流保护。 根据 PD 规范、仅电源需要提供保护。 当 FET 用作灌电流时、TPS65981不会为其提供保护、因为预计拉电流器件将具有所需的保护。

    如果这回答了您的问题、请选择  "这已解决我的问题"  

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    有道理。 感谢详细解释。
    对于短路保护、它与 LM25066或 TPS2480等热插拔控制器类似吗? 响应速度如何? 耦合我们? 是否有测试波形? 您是否具有功率限制功能?

    谢谢、
    多拉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dora、

    第9.3.3.4至9.3.3.15节重点介绍了所有 TPS65981电源路径上的不同过流和硬短路保护。 这些部分中还显示了响应时间。

    如果这回答了您的问题、请选择  "这已解决我的问题"  

    谢谢、
    Eric