This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E-Q1:IBIS 模型

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E, TRS3232E, TRS3232E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673874/trs3232e-q1-ibis-model

器件型号:TRS3232E-Q1
主题中讨论的其他器件:MAX3232ETRS3232E

您好!

我正在寻找 IBIS 模型。

谢谢、

操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oscar、

    TRS3232E-Q1使用的设计与器件的商业级版本(TRS3232E)相同、因此可以使用该器件的模型。 该模型实际上列在 MAX3232E 的替代器件型号下、但:

    www.ti.com/.../toolssoftware

    (对于这些特定产品、编号相同的器件是等效的、无论器件型号以"TRS"还是"MAX"开头。 附加的器件型号只能用于更好地促进第二货源。)

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Max。

    此致、

    奥斯卡