This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C387A:TFP403与 DS90C387A 的接口

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C387A, TFP403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673833/ds90c387a-interface-of-tfp403-with-ds90c387a

器件型号:DS90C387A
主题中讨论的其他器件: TFP403

您好!

我们正在开发具有 LVDS 显示的 HDMI 接口。 为此、我们将使用 TFP403和 DS90C387A。

那么、有人可以帮助我们如何在单通道模式下连接 TFP403和 DS90C387A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的问题是在 TFP403接收器侧还是 C387A 发送侧? 您是否查看过在线产品文档? C387A 数据表提供了有关如何配置单像素和双像素模式的信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在发射侧使用 DS90C387A。

    我们参考以下两个应用手册。 它会造成混淆。

    SLLA325A

    SNLA014

    因此、请建议在发送侧为 DS90C387A 提供单通道 LVDS 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您能列出您对此应用的困惑吗?
    对于387A、请参阅单像素应用的 d/s、如下所示。 这是一个串行器、并行输入在 LVDS 输出中被串行化。

    双引脚:双像素、单像素或单像素输入到双像素的三种模式选择
    像素输出操作。 输入为低电平时采用单像素模式(仅 LVDS)
    通道 A0至 A3和 CLK1处于激活状态)以实现节能。 是双模
    当输入为高电平时有效。 当输入为1/2 Vcc 时、为单输入-双输出。 (注释
    10)

    此致、
    Steven