This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找支持计时电源的解决方案

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674005/find-the-solution-for-support-timing-supply

您好:

我正在帮助我的客户找到用于 EOL 旧器件的新资源。 但不确定哪个目录正确。  

一般说明如下:"DS26503是一款集成楼宇的组合电源(BITS)时钟恢复元件。 它还可用作基本的 T1/E1收发器。 "

您能帮助我们找到 RD 的可能解决方案或建议吗?  

再次感谢。  

参考规格如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kay、
    DS。 是早期电信应用的一个非常旧的部分。 它是以2.048Mbps 运行的 E1 PHY。
    TI 没有这种解决方案。

    此致、
    Steven