This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1131EC:ONET1131EC +ONET1151L 测试问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ONET1130EC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674124/onet1131ec-onet1131ec-onet1151l-test-question

器件型号:ONET1131EC
Thread 中讨论的其他器件:ONET1130ECONET1151L

您好、专家、  

关于 ONET1130EC+ ONET1151L 用于10G SFP+ LRE 项目,我们遇到了一些问题,下面是测试电子表格和说明。 当模块输入断开连接时,我们也不需要输出,但模块仍然输出调制信号,我们尝试了许多方法,但我们仍然无法解决。 请帮助检查如何解决问题。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 当模块为正常输入信号时,电子表格如下所示。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

2.当输入信号为开路(断开模块)时、电子表格如下所示。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 当1151 Ld 时、无输入调制信号。电子表格如下所示

 

 

 

 

1151 LD+无输入调制信号时。电子表格如下所示

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.当使用1131EC TX-DIS 时,电子表格如下所示

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

设置1130EC TX_DIS、CDR DIS、1151 DIN+向下推15k Ω 至 GND,DIN-上拉27KOhm 至 VCC,电子表格如下。