请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB925Q-Q1 主题中讨论的其他器件: DS90UB926Q-Q1、 DS90UB940-Q1
您好!
在 DS90UB925Q-Q1数据表中、串行器为 DS90UB925Q-Q1 (输入信号为 RGB)、解串器为 DS90UB926Q-Q1 (输出信号为 RFB)。
我的问题是:如果我们使用 DS90UB940-Q1作为解串器、这是否正常? 如果是、如何匹配这两个部分?
谢谢。
Kevin Xion