This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848C:原理图审阅、奇数波形、FCS 错误、并请求一些调试想法

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672391/dp83848c-schematic-review-odd-waveforms-fcs-errors-and-request-for-a-few-debug-ideas

器件型号:DP83848C

大家好、我今天刚刚开始在一个以前设计的有问题的电路板上工作、但它具有很高的优先级、我需要从几个角度进行攻击。 TX 上的间歇 FCS 错误问题、到目前为止仅在开关中记录。 处理更多数据。

首先、如果有人可以快速查看原理图、那将非常好(如下所示)。

已知问题/疑虑:

  • C519和 C520的顶部应该已连接、对吧?
  • R517和 R518为什么不是49.9欧姆。 奇怪。 有什么理论吗? 无论如何、我都会更改。 只是想知道它们是否出于任何原因而不是49.9、例如信号未路由为100欧姆差分。
  • 数据表将10uF PFBOUT 电容指定为钽电容器、我们有一个 ESR 远低于预期的陶瓷电容器。 您在此处是否有推荐的规格? X5R MLCC 不能更好地工作? PFBIN 电源轨的用途是什么?
  • 原理图中未显示、但我们具有相同的50MHz 参考时钟、用于馈送引脚34上的基准和 STM32F MCU 上的 RMII 接口、没有扇出缓冲器、路由不良。 为了实现未来的电路改进、这两个参考时钟是否必须对齐、或者它们是否可以是具有50ppm 或更佳结果的独立50MHz 振荡器?

我希望在明天发布一些有关布局问题的帮助、并开始从流量发生器进行一些环回测试。

另一个初始奇怪度:测试工程师对信号使用差分探头进行了一些工作。

TDP3500 -差分探头、
TDSET3–以太网合规性测试自动化软件

TX 线上的发射波形看起来是这样的

:在 RX 线上传输时,如下所示:

有什么关于穷人的想法吗? 中央悬挂装置是否来自反射? 很抱歉、我不知道探头的位置。 第一张图片可能看起来长度匹配不佳?

谢谢你。

e2e.ti.com/.../5756.Ethernet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有更新? 原理图反馈?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    您以上的评论是正确的。
    请将82欧姆电阻替换为49.9欧姆电阻。
    在进行 TX 和 RX 测试时、您是否使用100欧姆端接和跨端接进行探测?

    是的、请使用钽电容器。 我们需要内部稳压器的 ESR。

    原理图的其余部分看起来不错。

    在探测 MDI 并查看波形时、您是否强制 MDI 和 MDIX 操作能够在 TD 和 RD 引脚上看到波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否具有电容器的目标 ESR? 如今的电路只有0603点、适合的钽不是极性的、且 ESR 相对较低(用于钽)。 但是、我们正在以快速度旋转电路板。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、是否必须对齐为引脚34上此处的基准和 STM32F MCU 上的 RMII 接口供电的基准时钟(同步、相同的源)、或者它们是否可以是具有50ppm 或更佳结果的独立50MHz 振荡器?

    PFBIN 轨的作用是什么?

    再次感谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ESR 建议的任何更新、PHY/MCU 接口之间的时钟同步要求(我认为这种要求不太可能)以及对 PFBIN 的用途有一些了解? 10uF 钽电容器未在 BOM 中明确定义、仅为通用电容器;ESR 的可用选项具有很大的可变性。 查找有关这些内容的一些指针、以便我们完成电路板的运转。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    ESR 应是几欧姆。 XI 上的50MHz 时钟必须与馈入 MAC 的时钟同步。 当处于 RMII 运行中时、没有与 MII 一样的专用时钟引脚。 在 MII 中、您有 TX_CLK 和 RX_CLK。 对于 RMII、XI 处进入 PHY 的参考时钟同时用作 RX_CLK 和 TX_CLK。