This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:在 DP8322i 数据表中 RGMII 的时序要求下、上升/下降时间要求最大750ps。 !!! 它真的是对的吗?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673768/dp83822i-under-timing-requirements-for-rgmii-in-the-dp8322i-data-sheet-there-is-a-requirement-for-rise-fall-time-of-max-750ps-can-it-really-be-right

器件型号:DP83822I

客户正在 使用 DP83822I PHY 测量以太网接口上的信号完整性/时序。

其中一个接口运行 RGMII 100Mbit。

在 DP8322i 数据表中 RGMII 的时序要求下,上升/下降时间要求最大为750ps。 !!! 它真的是对的吗?

 

对于运行25MHz 的3.3V 信号、我认为750ps 看起来非常快。

如果它们测量 PHY (RGMII RX 端口)的输出、则信号更接近3ns。

 

请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bond 先生

    正确的是、对于以25MHz 运行的3.3V 信号、750ps 的速度非常快。
    DP83822不需要750ps 信号。 它可以以更慢的上升/下降时间运行、只要您满足设置/保持时间。
    请确保满足设置/保持时间要求。 根据布线长度和负载、上升/下降时间将会变化。