This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HV:最后一位的信号异常

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673661/tcan1042hv-abnormal-signal-at-last-bit

器件型号:TCAN1042HV

您好!

在评估 TCAN1042HV 期间获得了异常信号。 当有2个以上的节点时、始终会发生此问题。

当它是点对点通信(2个节点)时没有问题。

滤网盖和原理图如下所示。 客户仅在1个节点上实施了端接电阻器。

谢谢、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    这在 CAN 中是正常的、是所有节点在成功接收到 CAN 帧后发送的 ACK 位。

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    感谢您的快速响应。
    您是不是说在只有2个节点时应该看到 ACK 位?

    此致、
    维克多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    每当 CAN 控制器(MCU)看到有效的 CAN/CANFD 数据包时、它就会向总线发送 ACK。 下面是一个经典 CAN 数据包结构示例:

    因此、一旦控制器看到有效帧、它就会发送 ACK 位。 然后、由于多个节点同时驱动显性状态、ACK 位会导致该位上的电压超出典型 CAN 电平。 只有当有两个以上的节点时才会发生这种情况、因为发送器本身不会 ACK。 如果您有任何问题、请告诉我?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您提供详细信息。

    您是否介意再次上传图片? 显示不正确。

    谢谢、

    维克多