This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810-Q1:61000-4-2接触放电、OUT 引脚

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672398/tps25810-q1-61000-4-2-contact-discharge-out-pin

器件型号:TPS25810-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS25810

您好!

您能告诉我 61000-4-2接触放电、OUT 引脚吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TQ、

    很抱歉 、TPS25810只有 CC1和 CC2 IEC 保护。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sun-San、

    您没有 OUT 引脚的背面数据、对吧?

    此致、
    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sun-San、

    您能否告诉我为什么 OUT 引脚的数据没有什么?
    为什么 OUT 引脚需要外部组件(电容器)、而 CC 引脚不需要?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS25810为每个引脚提供人体放电模式(HBM)和充电设备模式(CDM)保护、但仅为 CC1和 CC2提供 IEC 保护。

    通常、客户使用电容器来保护 OUT 引脚免受 IEC 影响。