This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:与 Linux 通信

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673572/dp83867e-communicating-with-linux

器件型号:DP83867E

大家好、

识别 PHY 时出现问题。 这就是我们看到的行为:

  1. 我们的操作系统正在探测 MII 线路、通过 Xilinx Chipscope、我们可以看到、在初始化期间、主器件正在尝试读取 PHY 的寄存器0x2和0x3。
  2. 我们看到 PHY 使用(0x2000、0xA231)中的 ID 进行响应
  3. 之后,操作系统将以“无法连接 PHY”作为以太网端口的响应

 

我的问题是:

  1. 您是否有任何针对 PHY (DP83867)的器件树源示例、它们可能会将这些示例用于运行 Linux 内核的处理器、以便与 PHY 通信?
  2. 您是否有关于将 PHY 连接到任何基于 Linux 的操作系统的故障排除指南?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、GB、

    我们没有基于 Linux 的操作系统的故障排除指南、因为这是一个复杂的主题。

    有关使用 DP83867驱动程序的示例设备树 BLOB、我将与您私下联系。

    此致、