This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:TIA/EIA-232-F 符合性文档

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: MAX3243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673851/max3243-tia-eia-232-f-conformance-documentation

器件型号:MAX3243

我们将提交我们的设计、以获得行业特定的批准产品列表。 作为流程的一部分、需要提供合规性文档来确保我们的器件符合 TIA/EIA-232-F 标准。 TI 是否有可通过的 MAX3243文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kashif、

    TIA/EIA-232-F 合规性在数据表中被列为一项功能、并且此器件指定的电气/时序参数均符合标准要求。 这份文档是否足够、或者您是否在寻找其他内容? (如果是、您能否提供一个示例? 我不知道 TIA/EIA-232-F 的标准第三方认证流程。)

    此致、
    最大