This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781:两侧都有端接电阻器

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673821/sn65hvd1781-termination-resistor-on-both-side

器件型号:SN65HVD1781

您好、支持团队

我们在 我的产品(RS 485主站)中使用了 SN65HVD1781QDRQ1,我们将 D+和 D-信号路由到外部,用户可以在此处连接其他 RS 485设备。 我的 Deice 具有120欧姆的终端电阻器。 客户器件(外部器件)的端部是否也需要端接电阻器。

如果在线路上仅连接了1个主器件(我的器件)和1个 Salve、那么两端是否需要端接电阻器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kunal、

    通常、在两端端终止链路将通过最大程度地减少主从方向以及从主从方向(假设是双向通信链路)发生的反射来提供最佳的信号完整性。 不过、许多应用可以容忍一些反射、尤其是在使用的数据速率不是很高的情况下、RS-485收发器不需要端接即可正常工作。 因此、最终的答案是与系统相关的。 如果您能够在链路两端的示波器上测量 A 和 B 信号、它将使您更好地了解所接收信号的质量。

    最大