This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT41:SN65LVDT41和 SN65LVDT14在隔离式电源条件下工作

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT41, SN65LVDT14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673931/sn65lvdt41-sn65lvdt41-and-sn65lvdt14-work-in-isolated-power-condition

器件型号:SN65LVDT41
主题中讨论的其他器件: SN65LVDT14

大家好、

我的客户正在使用 SN65LVDT41和 SN65LVDT14在两块板中传输信号。 这两个电路板通过两个不同的隔离式电源供电。 在测试过程中、他们发现信号异常。  

那么、他们问两个电路板是否应该位于同一接地端、以便 SN65LVDT41和 SN65LVDT14在同一接地端工作?

希望您能对这个问题发表一些意见。

谢谢、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    2个电路板的接地电位差电压不应超过+/-1V。 这符合 LVDS 标准、对此器件并不特别。 它们可能需要在2个板之间连接一条接地线。

    此致、
    相位