This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:953的 GPIO 是否可用于向954发送时钟?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668447/ds90ub953-q1-can-the-gpio-of-the-953-be-used-to-send-clock-to-954

器件型号:DS90UB953-Q1

大家好、

我们希望发送数字麦克风。 和954数据。 我们能否使用953的 GPIO 写入寄存器来发送时钟(0-1-0-1...) 到954?

谢谢!

最棒的

Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    953个 GPIO 中的任何一个都可以配置为输入、该输入可以接收信号(包括时钟信号)、然后通过 FPD-Link III 正向通道将信号发送到兼容的解串器(例如954)。 然后、可以在配置为输出的954 GPIO 之一上输出信号。 如需更多信息、请查看953数据表的第7.3.6.4节。

    此致、
    Davor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    但如何处理 I2S 主器件呢? D-MIC 需要 BCLK 输入、谁将提供时钟?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    您是否有详细描述所需接口的 D-MIC 数据表? 输入时钟要求是什么? 频率、抖动、是否还有其他时序要求? D-MIC 发出哪些信号? 是否有时序细节?

    此致、
    Davor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我将使用 Knowles 的 SPH0645LM4H-B 作为 D-MIC。 fclk 为2048~4096khz。 连接时钟抖动应小于10ns。 占空比为40~60%。
    RGS/传感器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此主题已在以下位置得到解答: e2e.ti.com/.../

    此致、
    Davor