This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3243E:解决 DOUT 引脚上12V 输入时检测问题的建议

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3243E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671946/trs3243e-suggestion-to-resolve-the-detect-issue-when-input-12v-on-dout-pin

器件型号:TRS3243E

大家好、

我的客户使用 TRS3243E 连接收银柜设备。 收银柜侧短接引脚1 (DCD)/pin4 (DTR)/PIN6 (DSR)、因此它们都是12V。

我们发现、如果 DOUT 输入为12V、V+电压将异常、并且无法与收银柜设备通信。

请给我一些建议吗?

我们尝试在 DOUT 上添加串联电阻器、这似乎是可行的。 但是、我们担心此变通办法是否会影响"标准串行模式"行为。

电源串行模式(引脚1和引脚9为电源)、标准串行模式(引脚1为 DCD、引脚9为 RI)。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!  

    感谢您的联系。 我需要您的帮助来澄清一些细节。

    • 我的客户使用 TRS3243E 连接收银柜设备。 收银柜侧短接引脚1 (DCD)/pin4 (DTR)/PIN6 (DSR)、因此它们都是12V。

    问:这是否意味着您遇到了收银柜将所有引脚短接至收银柜12V 电源轨的故障场景、或者这是如何发生的?

    • 我们发现、如果 DOUT 输入为12V、V+电压将异常、并且无法与收银柜设备通信。

    问: 是的、器件将通信 DOUT 信号上拉或下拉至 电荷泵的 V+或 V-通常情况下、IDLE 状态上拉至 V+、因此 DOUT 上的12V 电压在空闲至 V+时可能 会使电荷泵稳压器混乱、并且没有通信 最大可能值。

    • 我们尝试在 DOUT 上添加串联电阻器、这似乎是可行的。 但是、我们担心此变通办法是否会影响"标准串行模式"行为。

    A:这是否意味着12V 电压将 STLL 短接到 DOUT? 由于串联电阻代表与器件输入电阻的电压偏差、因此在该值不为高电平之前、串联电阻不会有太大的问题。

     

    此致  

    Dierk Bronner  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dierk:

    非常感谢您的答复。

    随附的钱柜的引脚定义。 我不知道这是否是常规引脚定义。

    您是否有一些建议或权变措施来避免 DOUT 的12V 输入?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是的、这是一个 RS232标准引脚输出。

    这里可能是客户尝试通过将 pin1 (DCD)/pin4 (DTR)/PIN6 (DSR) ->握手环路来简化握手。

    因此、如果您现在将这些引脚连接到 TRS3234E、则会看到另一侧的12V 电压。 这可能会与内部电荷泵混淆。

    我建议您移除原理图上的连接、并使用引脚 TRS3234E 进行相同的握手环路。 它将通过其内部电荷泵提供自己的12V 电压。

    您能否尝试一下该解决方案、并告诉我它是否正常工作

    此致

    Dierk