This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S300EVM:TPD8S300EVM 和 TPD6S300EVM -符合 USB-PD 标准?

Guru**** 2814195 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD8S300EVM, TPD6S300EVM, TPS65981, TPD8S300, TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673600/tpd8s300evm-tpd8s300evm-and-tpd6s300evm---usb-pd-compliant

器件型号:TPD8S300EVM
主题中讨论的其他器件: TPD6S300EVMTPS65981TPD8S300TPD6S300

您好!

我们有一位客户询问 EVM 的 TPD8S300EVM 和 TPD6S300EVM 是否支持 USB-PD 标准? 我在数据表或用户指南中看不到这一点。 可以有人来看看吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    这些器件支持 USB-C/PD 标准。 作为独立的 EVM、用户无法测试它是否符合 USB-PD 标准(因为没有与该器件进行 PD 通信)、因为这些器件是保护器件。

    但是、我们的 PD 控制器 EVM 板已通过 USB-PD 合规性测试并通过测试。 这些 EVM 板(TPS65981/2/6)在进行 USB-PD 标准测试时、板上具有 TPD8s300和/或 TPD6s300器件。

    我希望这对您有所帮助、如果您的问题得到了解答、请选择 "这已解决我的问题"