This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TUSB9261:Linux/TUSB9261:Linux 闪存刻录程序代码

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673913/linux-tusb9261-linux-tusb9261-linux-flash-burner-code

器件型号:TUSB9261

工具/软件:Linux

您好!

我们需要从和 ARM 主机对 TUSB9261进行编程:是否可以向我们发送 tusb926x-flashburner 的来源?

它似乎可以根据: https://e2e.ti.com/support/interface/usb/f/1008/t/588360

提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eric、

    我已将请求的源代码发送到您的电子邮件

    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Roberto