This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:TCA8418

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672714/tca8418-tca8418

器件型号:TCA8418

您好!

我  在我的应用中使用 TCA8418键盘 IC。我在我的应用中使用 STM8AF 控制器。在 某些情况下、当我在场景中执行多项操作时、我丢失了释放值而不是释放值、我会得到哪个按钮被按下、该值是我得到的

例如:

130是按键1。

如果我按142,153,139,在释放时我应该得到14,23,11。在某些情况下,我得到14,23,130,因此缺少一些释放命令。请建议

此致

Prabhu。G.Bhavikatti  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhu、您好!

    是否有某些组合的按键会始终重现此问题? 如果是、可能与重影有关(请参阅数据表以了解有关此内容的说明)。 否则、如果无论按键顺序如何、该问题似乎随机出现、则可能是一种更"模拟"的问题。 如果是这种情况、您是否能够监控不同关键输入/输出的电压以验证连接性并查看信号是否正确?

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robertson

    我们已经处理了重影错误。上面的问题随机出现、有时我完全停止运行(它没有应答)。当我们重启系统时、它工作正常。软件中是否有任何需要注意的事项? 请建议我。

    此致、

    Prabhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prabhu、

    "例如:

    130是按键1。

    如果我按142,153,139,在释放时我应该得到14,23,11。在某些情况下,我得到14,23,130,因此缺少一些释放命令。"

    答:有关您的示例的问题、当您按130、然后按142、153和139时、您是在任何时候发布130、还是在整个时间内实际保留它?

    B.您说您应该看到14、23和11。 您是说您应该看到14、25和11?

    "我们已经处理了重影错误。"

    您是通过软件还是通过硬件来处理重影?

    您能否提供我们可以查看的原理图? (仅我们的 TCA8418器件)

    当您最初打开设备时、是否满足了设备的电源要求? (数据表的第10节)

    在下电上电后、问题是否再次出现? (否则、这听起来可能与器件的启动相关。)

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    答:是的、我一直在坚持 。

    B.是的,我指的是25。

    c.我们正在处理硬件方面的重影错误,避免出现特定行和列。

    D.是的、我们满足电源要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prabhu、

    感谢您的澄清。

    您认为可以发布原理图吗? (仅使用我们的器件)
    -我想对其进行回顾、并确保一切看起来都正常。

    这是一个容易重复出现的问题吗?

    您是否还可以发送此错误发生时的示波器截图?
    -我想知道 I2C 线路上的信号是否会以某种方式损坏。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、bobby
    我得到了解决方案。在读取 I2C 时、我没有给出延迟、但我添加了延迟、它工作正常。感谢您的帮助

    此致
    Prabhu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prabhu、

    很高兴听到! 很高兴您也回到了我们的话题、因为我相信其他人将来可能会遇到这个问题、并且知道如何解决这个问题将有助于其他人以后的工作。 我已将您的回复标记为已验证的答案、供其他人参考。

    谢谢、
    -Bobby