This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:适用于1.25Gbps (1G-KX)

Guru**** 2391195 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673740/tlk10232-for-1-25gbps-1g-kx

器件型号:TLK10232

你(们)好,先生  

如果我们要为 TLK10232设置1.25Gbps,我有 TLK10232启动指南

哪一个编程步骤适用于1.25Gbps 或具有另一个适用于1.25Gbps 的编程指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有关1.25Gbps 的设置、请参阅数据表中的第5.8节。

    此致、
    相位